Overslaan naar hoofdinhoud
Winkelwagen
Geplaatst door Hilti Belux Engineering Teamabout 4 years ago

Comment résoudre ce problème sans se fixer sur le revêtement?

FAÇADE VENTILÉE,Facade,Fixation

599

En raison du réchauffement climatique et de l'augmentation constante du coût de l'énergie, de nouvelles réglementations thermiques pour les bâtiments sont régulièrement introduites. Le premier règlement technique est apparu après le choc pétrolier de 1974 et a été régulièrement mis à jour (1982 avec le second choc pétrolier, 1988, 2000, 2005) jusqu'au Grenelle de l'Environnement en 2007. L'objectif fixé alors était de "réduire la consommation des bâtiments anciens de 3% par an en moyenne d'ici 2020". Pour répondre à ces exigences, la réglementation thermique RT 2012 a été développée. La RT 2018 met également l'accent sur les bâtiments à énergie positive.

L'un des principaux défis de la RT 2012 est de garantir une enveloppe isolante efficace. Il est donc essentiel de lutter efficacement contre l'une des principales sources de perte de chaleur, à savoir les ponts froids.

Il est important de comprendre que le béton est un bon conducteur de chaleur. Par conséquent, le nez de la dalle de plancher d'un bâtiment en contact avec l'air extérieur renverra sa chaleur au monde extérieur : le chauffage de la pièce réchauffera la dalle de béton, qui renverra ensuite l'énergie accumulée au monde extérieur. C'est ce qu'on appelle un pont thermique.
Dans le cas de nouveaux bâtiments, il est possible d'appliquer des coupures thermiques. Toutefois, ces solutions sont plus compliquées à mettre en œuvre dans le cas de rénovations. On vient de voir que le Grenelle de l'Environnement veut réduire la consommation des bâtiments anciens de 3% par an ! Cela signifie que de nombreux travaux d'économie d'énergie doivent être réalisés.

L'isolation thermique par l'extérieur est une solution qui peut être utilisée tant dans les nouveaux bâtiments que dans les rénovations. Il existe 2 catégories principales :

  • La façade de type ITE (sous enduit)
  • Façade ventilée


QU'EST-CE QU'UNE FAÇADE ITE ?

Une façade ITE (sous enduit) consiste en la juxtaposition de différents matériaux aux caractéristiques différentes pour obtenir une façade à la fois isolante et suffisamment résistante. La figure ci-dessous montre la coupe transversale d'une façade d'ITE (en cours de réalisation) :

 

QU'EST-CE QU'UNE FAÇADE VENTILÉE ?

Une façade ventilée consiste à fixer des panneaux de façade à une armature, généralement en métal, qui est fixée au mur extérieur du bâtiment. Un matériau isolant tel que la laine de roche est également placé entre les panneaux de revêtement et le mur extérieur. La figure ci-dessous montre une coupe transversale d'une façade ventilée typique.

 

L'IMPORTANCE DU MATÉRIEL D'APPUI

Comme vous pouvez l'imaginer, le poids d'une telle structure peut être élevé. Par conséquent, le système de fixation doit être conçu pour assurer la stabilité de la façade.

Le matériel standardisé, tel que décrit ci-dessous, facilite grandement la tâche, car il permet de produire des notes de calcul :

  • Béton, conformément à la norme EN 206,
  • Briques et blocs silico-calcaires conformément à la norme EN 771,
  • Béton cellulaire, conformément à la norme EN 771,
  • Bois de construction, conformément à la norme EN 14081,


Si le mur extérieur est en béton, sa résistance mécanique est telle qu'il peut supporter plusieurs centaines de kilogrammes par point d'ancrage. Dans des circonstances normales, ce ne sont donc pas les ancrages qui sont dimensionnels, mais la structure de la façade.

Dans le cadre d'une rénovation énergétique, il n'est cependant pas rare de trouver des murs en maçonnerie creuse ou pleine, ou en tout autre matériau porteur de faible résistance. Dans ces cas, le point d'ancrage est le facteur de conception le plus important de la structure, car le matériau porteur n'est pas en mesure de supporter les charges élevées requises par la conception d'une façade ventilée. Bien qu'il existe des solutions d'ancrage mécanique - comme la cheville HRD - ou chimique - comme les résines Hilti HIT-HY 170 et HIT-HY 270 - la fixation sur ce type de matériau à faible résistance entraîne une augmentation significative du nombre d'ancrages et de supports nécessaires pour maintenir la façade en place. Cette option est souvent inadaptée et coûteuse.

QUELLE EST LA SOLUTION POUR EMPÊCHER LA FIXATION SUR LA MAÇONNERIE ?

Les bâtiments sont souvent constitués d'un système de colonnes, de poutres et de dalles de plancher, qui sont ensuite recouverts d'une enveloppe extérieure. Cependant, nous venons de voir que lorsque la couche extérieure n'est pas coulée en béton, la fixation sûre d'une façade est souvent coûteuse et difficile.

Pour contourner ce problème, il suffit d'utiliser les colonnes, les poutres ou les dalles, qui sont en béton, comme substrats. C'est pourquoi nous avons développé une gamme de structures de façade ventilée MFT-S2S qui ne peuvent être fixées que sur les éléments porteurs. Cette solution est plus connue sous le nom de "slab to slab".

En le fixant directement dans le nez de la dalle de béton de chaque étage, il est désormais possible de se passer entièrement du matériau de base "plus faible". Ainsi, même avec un matériau de base ayant une faible capacité de charge et une charge de vent ou un poids mort élevé, il est tout à fait possible d'apporter une solution !

En outre, grâce à un joint d'angle spécialement développé, l'un des problèmes souvent rencontrés autour des fenêtres a été résolu. Il n'est plus nécessaire de fixer des supports autour des ouvertures, comme sur la photo.

Face à une réglementation thermique de plus en plus stricte et à la nécessité de rénover thermiquement le parc immobilier, Hilti propose ici une solution qui permet de s'affranchir d'un matériau support de mauvaise qualité tout en optimisant le coût global de construction de la façade ventilée.

Nog geen reacties

Reageer als eerste op dit artikel!