Overslaan naar hoofdinhoud
Winkelwagen
about 3 years ago

Le nouveau service BIM pour le Firestop offre une meilleure productivité à toutes les parties prenantes.

BIM,Coupe-feu,Feu,BIM services,MEP

446


BIM signifie Building Information Modeling (modélisation des données du bâtiment). Il s'agit d'une méthode qui permet une collaboration efficace entre les parties prenantes d'un projet tout au long du processus de travail. Le BIM est un excellent moyen de réduire les coûts des matériaux, de diminuer le temps d'installation et d'éviter l'improvisation sur le chantier, mais seulement si vous vous associez à un expert éprouvé dès le début de la phase de conception. Avec les services de conception BIM de Hilti, vous pouvez généralement éviter le gaspillage et la résolution de problèmes sur le chantier. C'est particulièrement vrai pour les joints de pénétration coupe-feu, qui sont généralement négligés dans les premières phases d'un projet. La prise en compte des joints coupe-feu dans le BIM est donc une tendance importante qui aide les planificateurs et les ingénieurs à éviter les conflits et les lacunes.

Tout n'est pas intégré dans la planification BIM, ce qui entraîne des difficultés et des occasions manquées.

 
La liste des problèmes potentiels de sécurité incendie causés par une mauvaise prise en compte des applications mécaniques ou électriques complexes est longue :

  • La liste des problèmes potentiels de sécurité incendie causés par une mauvaise gestion des applications mécaniques ou électriques complexes est longue : "Construit par l'expérience" sur le chantier, ce qui signifie des solutions non optimisées.
  • Chaque corps de métier travaille séparément.
  • Les problèmes et les conflits ne sont pas résolus à l'avance, mais sur le chantier.
  • L'optimisation des commandes et de la logistique doit se faire manuellement.
  • Documents d'exécution incomplets qui sont encore sur papier.
  • Pas de transparence dans le flux de travail.
  • Documentation complexe et fastidieuse.


Les conséquences typiques se traduisent par une perte de productivité importante dans l'ensemble du processus, des coûts plus élevés, des risques et une conformité mal gérés, ainsi qu'une augmentation des efforts nécessaires pour l'exécution et la coordination.



Figure 1: Le BIM vous aide à sélectionner les bonnes solutions coupe-feu pour les bonnes applications.

Le BIM, une tendance internationale dans la construction.


Selon le pays et le type de projet, l'adoption du BIM peut être différente et motivée par différents acteurs pour différentes raisons. De nombreux acteurs de la construction peuvent être impliqués dans le BIM. Alors que les propriétaires de bâtiments et les gestionnaires d'installations sont les principaux décideurs de l'approche BIM et ont tendance à se concentrer sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, les prescripteurs/concepteurs et les entrepreneurs/sous-traitants sont généralement les personnes qui créent le modèle du projet. Tous les projets ne sont pas encore des "projets BIM", mais le BIM finira par devenir la méthode de travail standard.

En investissant tôt dans la conception détaillée avec la méthodologie BIM, les projets bénéficient de moins d'efforts et de coûts réduits en aval.

L'offre et l'expertise techniques solides de Hilti signifient que nous pouvons vous aider à tirer le maximum de valeur de cette transition.


Figure 2: Le BIM favorise les efforts de conception en amont, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts à moyen et à long terme.

Le nouveau service BIM de Hilti pour le Firestop.


Vous nous dites ce que votre projet exige, et nous le concevons. Si la standardisation, la flexibilité ou la modularité sont vos priorités, nous vous ferons une proposition optimisée. Pour les coupe-feu, cela peut contribuer à réduire le nombre de jugements d'ingénierie nécessaires et vous donner une plus grande visibilité sur ceux que vous avez. Vous pouvez anticiper les conflits potentiels avant le début des travaux sur site, ce qui vous permet d'éviter les solutions ad hoc. La visualisation en 3D des systèmes de protection contre l'incendie dans le cadre du BIM facilite l'optimisation de la conception, bien avant le début de la construction.

Avec le BIM, il est facile d'intégrer les processus de validation - le BIM montre ce qu'il faut installer et où, et les preuves correspondantes peuvent être liées au modèle pour faciliter la génération de la documentation. Les logiciels Hilti tels que Firestop Documentation Manager permettent d'enregistrer automatiquement les informations de validation pendant l'installation.
Si vous vous associez à Hilti dès le début de la phase de conception, le BIM peut vous aider à réduire les coûts des matériaux, à diminuer le temps d'installation et à éviter l'ingénierie sur site. En ajoutant la protection incendie au BIM, vous réduisez non seulement le risque potentiel de conflits entre les corps de métier sur le chantier, mais vous ouvrez également la voie à des solutions innovantes telles que les dispositifs de protection incendie coulés. Vous pouvez obtenir ces avantages et d'autres avantages en termes de productivité grâce aux quatre principaux services distincts proposés par Hilti :

  1. Cadre : définir un point de départ clair, diviser le projet en solutions conceptuelles mais optimisées.
  2. Conception : transformer les concepts en propositions de conception, définies par des rapports d'ingénierie.
  3. Modélisation BIM : ajout des solutions coupe-feu conçues directement dans votre modèle BIM et signalement de tout problème pouvant nécessiter une nouvelle conception.
  4. Sorties BIM : pour un transfert plus aisé de la conception du bureau à la construction sur le chantier. Les sorties comprennent les dessins d'atelier, les dessins d'ensemble, les données BIM-to- Field et les nomenclatures, pour ne citer que quelques exemples de livrables possibles pour les clients.



Figure 3: Les experts BIM offrent un service BIM complet de bout en bout.

BIM avec Hilti


Découvrez comment les services BIM de Hilti vous permettent d'utiliser des modèles BIM pour rendre les processus de validation et de documentation plus efficaces. Avec les services BIM de Hilti, vous pouvez vous attendre à une documentation fluide et précise, à un processus d'inspection plus rapide, ainsi qu'à une sécurité et une qualité accrues pour les supports MEP et les solutions coupe-feu. Les méthodes de construction de haute technologie ne sont pas seulement une mode : elles sont la clé de la gestion des ressources limitées. Grâce aux services de conception BIM et aux outils de construction numérisés, toutes les personnes impliquées dans la conception, la construction ou la gestion des installations peuvent bénéficier d'un flux de travail de bout en bout extrêmement efficace. Soyez avec Hilti. BIM avec Hilti.

Nog geen reacties

Reageer als eerste op dit artikel!