Overslaan naar hoofdinhoud
Winkelwagen
almost 3 years ago

Les systèmes de trigénération sont très complexes, non seulement pour la conception de l'installation elle-même, mais aussi dans la phase du projet de construction où il est crucial de définir comment l'installation doit être ancrée au bâtiment.

prefabrication,supportage,Systemes d'installation modulaire,design,miq

1.2K

La conception du système et de ses supports est souvent rendue difficile par les facteurs suivants :
 
- Charges gravitationnelles élevées qui nécessitent une conception adéquate non seulement du système de fixation, mais parfois aussi de la structure impliquée dans la manipulation des pièces de l'installation et des charges agissant pendant son fonctionnement.
- Charges horizontales de différentes entités, principalement causées par le transport de fluides à différentes températures (vapeur, eau glycolée, eau de récupération, eau de condensation).
- Espaces confinés où réaliser l'assemblage. Cette condition est surtout présente dans les bâtiments existants où le système doit être adapté aux espaces déjà créés.

 

L'installation du montant et le choix de la préfabrication

 
Le système, dans une partie spécifique, a des montants qui s'étendent sur toute la hauteur du bâtiment de 12 mètres. De plus, le montant devait être positionné en correspondance avec un petit puits obtenu entre deux bâtiments adjacents. La hauteur du montant et les espaces restreints ont rendu nécessaire la "préfabrication" du système montant / support en suivant les étapes ci-dessous.
 
Le mât a d'abord été monté sur la console dans les zones libres du chantier, favorisant un montage rapide et sûr pour les opérateurs

 
Figure 1:le mât monté sur les supports préfabriqués

Ensuite, la partie "préfabriquée" du système a été mise en place et assemblée, en connectant les tuyaux au reste du système.
 

Figure 2: installation d'un mât dans un espace réduit.
 

Le choix d'un système modulaire par rapport à la charpenterie traditionnelle



Figure 3:Exemple de système d'installation contre le plafond pour les tuyaux et le câblage.
 
La solution optimale a été trouvée en utilisant le système modulaire MIQ qui présente plusieurs avantages par rapport aux supports classiques réalisés en charpenterie :
- Réduction des coûts de transport grâce à la différence de poids entre le système de charpente et le système modulaire
- Flexibilité d'utilisation, grâce à un profil en forme de boîte avec deux configurations différentes par côté, il est possible d'utiliser le système MIQ (pour les charges lourdes) avec le système MQ (pour les charges moyennes) en combinaison.
- Rapidité de montage : dans certains cas, la typologie réalisée avec un système modulaire permet de réduire les temps de construction de 75 % par rapport aux systèmes de charpenterie traditionnels.
 
Un exemple de la différence des temps d'installation nécessaires pour la réalisation d'une typologie avec système modulaire et système soudé est illustré ci-dessous, où il est montré que pour une console en U en charpenterie montée au sol il faut 2 heures et 15 minutes, tandis que pour la même typologie réalisée avec un système modulaire il faut 32 minutes.

Vous souhaitez en savoir plus sur la conception des systèmes MIQ ? Visitez la section dédiée ou posez une question directement à nos techniciens en utilisant la section Communauté.

Nog geen reacties

Reageer als eerste op dit artikel!