Overslaan naar hoofdinhoud
Winkelwagen
over 3 years ago

Les installations d'effondrement sont parmi les méthodes les plus couramment utilisées pour relier les éléments de structure en acier au béton. Mais saviez-vous que vous pouvez également concevoir des installations d'effondrement avec PROFIS Engineering ?

Renforcement,Profis Engineering,Ancrage,Barres d'armature,EN 1992-4

382

Des études ont montré que les ingénieurs aimeraient utiliser les avantages de PROFIS Engineering également pour les structures préfabriquées. C'est pourquoi, à partir de maintenant, vous serez en mesure de concevoir non seulement des installations de coulée modernisées, mais aussi 3 types d'installations de coulée conformément à la norme EN 1992-4. Vous pouvez choisir entre des goujons avec écrou et rondelle pleine, des ancres à boulon et des ancres à boulon avec plaque de tête. 
La géométrie et les capacités des ancrages peuvent être introduites dans le logiciel. Toutefois, pour rester conforme à l'Eurocode, il est important que votre installation de coulée dispose également d'une ATE.
  
 
Fig. 1 : Ancrage à boulon avec plaque de tête Fig. 2 : Goujon avec écrou et rondelle pleine Fig. 3 : Ancrage à boulon

Conception CBFEM avec installations de coulée
En plus de la conception conforme à la directive, vous pouvez utiliser les autres avantages de PROFIS Engineering.  
Vérifiez la rigidité de l'ensemble de la semelle et assurez-vous que vous êtes dans les limites d'une conception conforme à l'Eurocode. Votre semelle n'est pas rigide ? Pas de problème, PROFIS Engineering appliquera également les charges correctes par ancrage pour les installations d'effondrement. 
Cependant, il y a une petite différence, mais non négligeable, dans les données d'entrée par rapport à la conception des ancrages rétrofités. Les ancrages rétrofités n'étant pas des produits Hilti, PROFIS Engineering ne connaît pas la raideur de leurs ressorts. 
Pour les ancrages rétrofités, nous avons effectué plusieurs tests internes et externes pour déterminer le comportement et la rigidité des ressorts de la plupart des ancrages Hilti. Pour les dispositifs d'effondrement, ce n'était pas une option, Hilti a donc décidé de les concevoir sur la base de cette formule :  
La forme du dispositif d'effondrement, le matériau choisi et la longueur d'étirement que vous pouvez entrer, vous pouvez influencer la rigidité du ressort. 
 
 
  
 
Figure 4 : Workflow CBFEM avec dispositifs d'effondrement
En tant qu'utilisateur Premium, vous pouvez également concevoir l'ensemble de la connexion, y compris les vérifications des ancrages, de la plaque de base, du profil, des soudures et du béton. 

Activer le renforcement supplémentaire pour les ancrages
 
Sans surprise, l'utilisation et la conception d'armatures supplémentaires dans la conception des assemblages jouent un rôle principalement à un stade précoce de la conception, lorsqu'il est encore possible d'influencer l'armature elle-même. Par conséquent, la combinaison d'armatures supplémentaires avec des ancrages in situ semble également logique. En plus de faciliter l'installation des ancrages sur le chantier, la prise en compte du renforcement supplémentaire dans la conception peut encore augmenter la capacité de charge globale. 
Si vous souhaitez en savoir plus sur la conception avec un renforcement supplémentaire, consultez cet article : " CALCUL DES ANCRAGES AVEC UN RENFORCEMENT SUPPLÉMENTAIRE conformément à l'EN 1992-4 ".
 
  

Figure 5 : Installations d'effondrement combinées à des armatures supplémentaires
 
La conception avec des facilités de coulée n'a pas été effectuée correctement - que faire maintenant ?
 
Parfois, il faut concevoir en dehors des limites de l'EN 1992-4. Parfois, la situation sur le chantier change. 
Dans ces cas-là, vous pouvez facilement passer des installations de coulage aux ancrages modifiés en un seul clic et éviter le double travail et les recalculs inutiles.
 
 
L'article vous a plu ? 
Évaluez-le en lui attribuant un pouce vers le haut. Cela nous aidera à identifier d'autres sujets pertinents. 
Vous êtes curieux ? Connectez-vous maintenant au logiciel de conception gratuit > PROFIS Engineering.
 

Nog geen reacties

Reageer als eerste op dit artikel!