Overslaan naar hoofdinhoud
Winkelwagen
about 3 years ago

LA PREMIÈRE MARQUE CE POUR LES SYSTÈMES DE SUPPORT MODULAIRES.

supportage,Feu,ead,eota,DEE

378

La conception incendie est essentielle pour les bâtiments et souvent difficile à mettre en œuvre compte tenu de la complexité des bâtiments tels que les hôpitaux, les bureaux ou les hôtels.Ces structures partagent un certain nombre de voies d'évacuation qui ont un RSET (Required Safe Escape Time - temps nécessaire aux personnes pour se mettre en sécurité) qui est généralement plus élevé pour les bâtiments stratégiques que pour les autres bâtiments. Cela s'explique principalement par le fait que les hôtels, les hôpitaux et les bureaux doivent évacuer un grand nombre de personnes et ont souvent une faible capacité d'écoulement.

Dans ce cas, la conception adéquate des voies d'évacuation est un élément important pour permettre aux utilisateurs d'évacuer et aux équipes de sécurité de travailler pendant et après l'incendie.

En général, lors de la phase de conception, une grande attention est accordée à la conception des structures, des compartiments, des clapets coupe-feu et des systèmes de protection active. Cependant, peu d'attention est accordée à la conception correcte des systèmes de soutien en cas d'incendie, et en particulier à la conception de leurs fixations.

En général, une grande attention est accordée aux compartiments, mais les points d'intérêt sont : le fonctionnement des systèmes de sécurité pendant un incendie ; la résistance des compartiments qui peuvent être endommagés par la défaillance des systèmes.

Continuité de l'exploitation de l'usine

Le décret ministériel du 22 février 2006 prescrit au point 9.2.1 que, pour les systèmes de sécurité desservant des systèmes d'utilisateurs spécifiques, une alimentation électrique de 30 minutes à deux heures doit être garantie. Cela signifie que, même en cas d'incendie, le système doit continuer à fonctionner pendant la durée requise.

Par conséquent, les éléments de soutien des mêmes systèmes doivent garantir la résistance pendant le même temps.

Résistance des compartiments

En outre, le décret ministériel du 22 février 2006 prescrit à l'article 9.3.1 que les systèmes de ventilation ne doivent pas altérer les caractéristiques des éléments de séparation et donc des plafonds suspendus.
Abonnez-vous à DeepL Pro pour éditer ce document.
cette présentation. plus d'informations.

Dans ce cas, il est crucial non seulement que les fixations des systèmes soient correctement conçues pour résister à des températures élevées, mais aussi que la déformation maximale des fixations soit prise en compte en les comparant à la distance du plafond suspendu.



Le problème crucial dans ce cas est la déformation excessive des éléments de fixation qui pourrait endommager les plafonds suspendus en raison des températures élevées. Par conséquent, la déformation des systèmes et des supports à des températures élevées peut affecter le positionnement des plafonds suspendus. En fait, il est crucial de déterminer la distance entre l'extrados du faux plafond et le système et d'évaluer si le système ou la fixation interfère avec le faux plafond après déformation, auquel cas il perdrait complètement ses propriétés REI.

Le nouveau DEE pour le calcul de l'incendie des porteurs d'implants


La clé est en effet la conception correcte des systèmes afin d'éviter l'interruption des systèmes de sécurité ou l'endommagement des plafonds suspendus en raison de déformations excessives. C'est pourquoi l'EOTA (Organisation européenne pour l'évaluation technique) a publié en février 2018 le nouveau DEE-280016-00-062 (où DEE signifie document d'évaluation européen) intitulé "Produits liés aux systèmes d'installation supportant des équipements techniques pour les services du bâtiment tels que les tuyaux, les conduits, les gaines et les câbles". L'EAD clarifie pour la première fois plusieurs points, notamment :
- Comment les fabricants doivent-ils procéder à un essai ?
- Méthodes et procédures de calcul
- Méthodes de conception pour assurer le fonctionnement du système en cas d'incendie
- Méthodes de détermination de la courbe charge-déformation

Découvrez le nouvel EAD et ses configurations incluses. Choisissez facilement des configurations résistantes aux séismes ou au feu avec le MEP Support Selector (lien).

Nog geen reacties

Reageer als eerste op dit artikel!