Overslaan naar hoofdinhoud
Winkelwagen
about 2 years ago

Incendie imminent ? Les voies d'évacuation comme ligne de vie

supportage,protection incendie,eurocode 3,voie d'évacuation

492

(Temps de lecture estimée : 5 min)

Imaginez ceci : vous êtes dans un hôpital animé, un hôtel ou un immeuble de bureaux quand soudain, le désastre frappe. Un incendie ! La panique s'installe alors que vous cherchez un moyen de sortir. Mais si je vous disais que les structures mêmes censées vous protéger pourraient devenir votre pire ennemi si elles ne sont pas correctement conçues ?

Lorsqu'un incendie éclate, chaque seconde compte. Tout est mis à l'épreuve, des conduits de ventilation aux plafonds suspendus. Sans supports solides, ces composants essentiels peuvent céder sous la pression, bloquant votre chemin vers la sécurité.  En général, il suffit de seulement cinq minutes pour que les flammes se répandent et que les températures atteignent des niveaux critiques !
 

EVACUATION STRATÉGIQUE EN CAS D’INCENDIE 


La sécurité incendie demeure une préoccupation primordiale pour les édifices à haute fréquentation comme les hôpitaux, les bureaux et les hôtels. L'élaboration de voies d'évacuation efficaces constitue un impératif pour garantir le départ rapide et sûr d'un grand nombre de personnes. Dans ces environnements, le délai d'évacuation est souvent prolongé en raison de la densité d'occupation et du flux évacuation potentiellement lent. Une planification adéquate des voies d'évacuation est donc cruciale, non seulement pour faciliter le départ des occupants, mais également pour permettre aux équipes de secours d'intervenir efficacement en cas d'incendie.
 
Durant la conception des bâtiments, une attention considérable est généralement portée à la structure globale, aux compartiments, aux clapets coupe-feu et aux systèmes de protection active contre l'incendie. Toutefois, la conception des systèmes de supportage en cas d'incendie et de leurs fixations est souvent négligée. Cette lacune peut avoir des conséquences graves, compromettant l'intégrité des voies d'évacuation et augmentant considérablement les risques en cas d'incendie.
 
Il est ainsi impératif de répondre aux exigences réglementaires visant à garantir une évacuation sécurisée en situation d'urgence. Cela souligne l'importance capitale d'un dimensionnement adéquat des systèmes de supportage sur les voies d'évacuation, afin de préserver la sécurité des occupants en cas d'incendie.

FAUX PLAFONDS ET SÉCURITÉ INCENDIE : UNE LIAISON CRUCIALE


L'effondrement des faux plafonds constitue une menace majeure pour la fluidité des voies d'évacuation en cas d'incendie, pouvant entraîner des conséquences tragiques. Cette situation est souvent aggravée lorsque les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) n'ont pas été conçus avec une attention adéquate à la sécurité incendie. Dans de telles circonstances, ces équipements deviennent rapidement des risques potentiels, se dégradant sous l'effet de la chaleur et finissant par s'effondrer, bloquant ainsi les issues de secours.
 
Un aspect critique à prendre en compte est la déformation des éléments de fixation exposés à des températures élevées, ce qui peut endommager les faux plafonds. Il est primordial de déterminer précisément la distance entre l'extrados du faux plafond et le système de supportage. En cas de déformation due à la chaleur, il est nécessaire d'évaluer si le système ou les supports risquent d'entrer en contact avec le faux plafond. Cette situation pourrait entraîner l'effondrement du plafond sur les voies d'évacuation en dessous, accroissant considérablement le danger pour les occupants en cas d'incendie.



Il est crucial de concevoir les systèmes de manière adéquate pour prévenir toute interruption des dispositifs de sécurité ou toute détérioration des faux plafonds due à des déformations excessives. C'est dans cette optique que l'Organisation Européenne pour l'Évaluation Technique (EOTA) a émis en février 2018 l'EAD-280016-00-062, un document d'évaluation européen, portant sur les "Produits associés aux systèmes d'installation supportant des équipements techniques pour les services du bâtiment tels que les tuyaux, les conduits, les gaines et les câbles".

RÉPONSES AUX LACUNES DE L’EUROCODE 3 EN SÉCURITÉ INCENDIE


Bien que la problématique revête une importance capitale, il n'existe à ce jour aucune méthode normalisée et éprouvée pour la conception.
 
Des études menées dans le secteur de la construction et dans le milieu universitaire ont révélé les limites des méthodes de calcul de l'Eurocode 3, largement utilisées, pour prédire les déformations. En effet, cette norme, qui se concentre sur la stabilité des éléments structuraux en acier, ne convient pas à l'évaluation des fins profilées en acier façonnées utilisées pour les fixations des tuyaux, des rails de support et autres structures connexes. Son application incorrecte dans la conception de ces éléments plus légers a été soulignée.
 
Des tests récents ont mis en évidence une lacune critique de l'Eurocode 3, notamment en ce qui concerne la réaction des éléments en acier à des températures élevées. Au-delà de 750°C, cette norme ne parvient pas à décrire de manière réaliste le comportement des structures en acier, tendant même à sous-estimer considérablement les déformations résultantes.
 
En collaboration avec des acteurs majeurs de la sécurité incendie tels que le DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) et l'EOTA, Hilti a contribué à l'élaboration de nouvelles directives pour les documents d'évaluation européens (EAD) concernant la conception résistante au feu et les essais de tenue au feu. Ces directives permettent le développement de solutions simples, flexibles et économiques.
 
Les EAD se concentrent sur la capacité des installations en hauteur à maintenir leur intégrité structurelle face à une chaleur intense sur une certaine durée. Actuellement, deux normes européennes harmonisées, l'EN 13501 (classification de la réaction au feu des matériaux) et l'EN 1366-1:2014 (essais de résistance au feu pour les installations de service), fournissent des orientations essentielles pour la conception de gaines de ventilation et de désenfumage résistantes au feu.
 
L'EAD définie entre autres :
- Le protocole d'essai pour déterminer les performances
- Les méthodes de dimensionnement statique et de stabilité au feu
- La procédure pour déterminer la courbe charge-déformation
 
Les Évaluations Techniques Européennes (ETE) développées par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) attestent de la conformité de nos solutions de supportage à une vaste gamme de configurations typiquement rencontrées sur les chantiers. Cette approche exhaustive garantit la stabilité de nos systèmes face à divers scénarios d'incendie.



Pour en savoir plus sur les applications coupe-feu, n'hésitez pas à visionner le replay de notre webinaire "Applications coupe-feu" ici!
 
Pour savoir et sélectionner quel coupe-feu adapté à votre projet, parcourez notre article " Quel coupe-feu est adapté à votre projet ? "!
 

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à l’adresse belux.engineering@hilti.com

 

Nog geen reacties

Reageer als eerste op dit artikel!