Centrale électrique de Battersea, Londres, Royaume-Uni
40 000 chevilles pour la centrale mythique de Battersea
![Photo by Alberto Pascual](/content/hilti/E2/BE/fr/engineering/design-center/anchor-systems/jobsite-references/battersea/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1480667298384.jpg)
Le défi
![Hilti jobsite reference battersea power station London UK](/content/hilti/E2/BE/fr/engineering/design-center/anchor-systems/jobsite-references/battersea/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1483361651917.jpg)
La centrale électrique de Battersea se trouve au coeur d'un des projets d'aménagement les plus grands et innovants de Londres.
Avec ses quatre cheminées gigantesques, c'est un véritable monument au centre d'un ensemble d'appartements, de cafés, de boutiques et de bureaux de presque 17 hectares, avec plus de 7 hectares d'espaces publics.
Le projet compte beaucoup pour la ville de Londres, fière de la restauration de ce site avec vue sur la Tamise, jusque-là à l'abandon. Le coût global du projet s'élève à 8 milliards £ et comprend une nouvelle station de métro avec un prolongement vers une ligne ferroviaire souterraine.
Le défi résidait dans l'état de dégradation de la centrale, à l'abandon depuis plus de 30 ans. Les murs de brique sous les cheminées avaient besoin d'être renforcés d'une armature de plus de 40 000 chevilles, placées dans les sous-sols entre le mur de briques existant et les murs de béton armé venant d'être coulés.
Produits utilisés dans ce projet
Logiciel associé