Extension du métro de Delhi (Inde)
Scellement d'armatures rapportées avec recouvrement sur les fers du béton existants
![Metro Delhi India](/content/hilti/E2/BE/fr/engineering/design-center/post-installed-rebar/jobsite-references/delhi-metro/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image.img.1920.medium.jpg/1487669615549.jpg)
Le défi
![Hilti jobsite reference metro Delhi India](/content/hilti/E2/BE/fr/engineering/design-center/post-installed-rebar/jobsite-references/delhi-metro/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1487669678486.jpg)
Le métro de Delhi a pour but de changer la façon dont la population se déplace à Delhi, mais aussi dans toute l'Inde. Ses trains modernes et élégants, bénéficiant de l'air conditionné, préfigurent une « nouvelle ère » dans les transports urbains de masse à l'échelle pays.
Et il place la barre très haut ! En effet, le métro de Delhi aura le plus grand nombre de stations et le réseau le plus long du monde, surpassant même en kilométrage le métro de Londres, âgé de 150 ans. Le tout en quelques années à peine.
Le projet entre à présent dans la phase III de son extension.
Au cours des travaux à la station Nehru Palace, il s'est heurté à un obstacle. Certains fers d’attente s'étaient décalés durant la construction et nous avons été appelés afin de voir ce qu'il était possible de faire.
Produit utilisé dans ce projet
Pour aller plus loin
Logiciel associé