- Home
- Oplossingen
- Oplossingen op maat
- Toekomstige trends in de bouw
- Duurzaamheid

Duurzaamheid in de bouw
Samenwerken om de bouw beter te maken
De bouwsector speelt een cruciale rol in het voldoen aan de behoeften van onze groeiende bevolking, van het bouwen van scholen en ziekenhuizen tot woningen en wegen. Momenteel verbruikt de sector een enorme hoeveelheid grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen, en is verantwoordelijk voor bijna 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot die verband houdt met energie.
Er zijn echter positieve signalen dat de sector stappen onderneemt om duurzamer te worden. Uit een recente enquête bleek dat 47% van de respondenten duurzaamheid nu als een belangrijk aandachtspunt beschouwt, en 58% van de engineering- en bouwbedrijven aangaf hun totale energieverbruik te hebben verminderd. Bij Hilti nemen wij de verantwoordelijkheid om de milieueffecten van onze activiteiten actief te beheren en duurzame bedrijfspraktijken te implementeren, en wij staan klaar om u te helpen hetzelfde te doen.
De huidige staat van de bouwsector
uitstoot van broeikasgassen
De bouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.
marktstijging
Voorspeld wordt dat de wereldwijde bouwmarkt tegen 2030 met 42% zal groeien.
groei tegen 2030
De bouwmarkt zal tegen 2030 naar verwachting met 4,5 miljard dollar groeien.
van totale emissies
De exploitatie en het gebruik van bestaande gebouwen draagt voor 69% bij aan de totale uitstoot in de bouwwaardeketen.

Samenwerken om klimaatverandering te stoppen
Helpen uw milieu-impact te verminderen en tegelijkertijd uw bouwbedrijf te laten groeien
De koolstofvoetafdruk van bouwmaterialen zoals beton en staal is verantwoordelijk voor tot wel 16% van de wereldwijde CO2-uitstoot die verband houdt met energie. Bovendien komt 69% van de totale wereldwijde energiegerelateerde CO2-uitstoot voort uit het gebruik en de exploitatie van bestaande gebouwen. Deze cijfers kunnen we niet negeren. Duurzaamheid is meer dan een modewoord – het is essentieel voor het toekomstige succes van bedrijven.
Wij streven naar langdurig succes, zowel voor onszelf als voor u, onze klanten, door samen te werken aan energie-efficiënte oplossingen die bijdragen aan duurzame groei van onze bedrijven. Wij kunnen u ondersteunen bij het verkleinen van uw CO₂-voetafdruk tijdens de bouwfase en het verbeteren van de energie-efficiëntie tijdens de gebruiksfase. Tegelijkertijd zorgen we voor een gezondere en veiligere omgeving in uw gebouwen. Onze producten en oplossingen helpen u werkprocessen en ontwerpen te optimaliseren, verspilling te verminderen en energie-efficiëntie te verhogen.
Een duurzame aanpak
Circulaire economie
Onze circulariteitsbenadering richt zich op de hele levenscyclus van onze producten, van ontwerp tot productie tot reparatie, waarbij maximale waarde wordt gegenereerd uit een minimaal gebruik van ruwe bouwmaterialen en hulpbronnen - meer doen met minder.
Ontdek onze circulaire economieGroene gebouwen
Groene gebouwen stoten minder koolstof uit, met een hogere efficiëntie op het gebied van hulpbronnen en energie, en maken gebruik van hernieuwbare en ongecontamineerde grondstoffen. Wij kunnen u helpen de negatieve effecten op het milieu te verminderen en tegelijkertijd een positieve sfeer te creëren voor uw huurders, alles volgens de criteria voor groene certificering.
Meer informatie over groen bouwen
Ons streven naar duurzame groei
Onze koolstofvoetafdruk verkleinen met groen bouwen
Als sector spelen we een cruciale rol in het onderzoeken, ontwikkelen en produceren van bouwmaterialen met een lagere CO₂-uitstoot en in het verlengen van de levensduur van materialen. Hilti heeft zich geëngageerd voor een samenwerking met SBTi om de wereldwijde temperatuurstijging te helpen beperken tot 1,5 °C.
Op korte termijn is ons doel om de koolstofuitstoot in onze volledige waardeketen aanzienlijk te verminderen tegen 2032, en op de lange termijn streven we naar netto nul-uitstoot tegen 2050.
Met deze toewijding kunnen we u – onze klanten – ondersteunen bij uw duurzaamheidsinitiatieven. Als we op de lange termijn succesvol willen zijn, moeten we nu beginnen met het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het verminderen van de milieu-impact van onze acties. Klik hieronder om meer te lezen over onze drie duurzaamheidsprincipes: opereren met minder belasting voor het milieu, zorgen voor meer gezondheid en veiligheid in de bouw en bijdragen aan een eerlijkere samenleving.
Onze vooruitgang op het gebied van duurzaamheid tot nu toe
minder waterverbruik in onze fabrieken
Door gebruik te maken van water uit grond- en oppervlaktewaterbronnen konden we het waterverbruik in onze fabrieken met 18% verminderen ten opzichte van het jaar daarvoor.
groen stroomverbruik in al onze vestigingen wereldwijd
Onze activiteiten draaien wereldwijd op 100% groene stroom, hetzij door aankoop of door onze eigen fotovoltaïsche systemen.
10x verhoogd gebruik van gereviseerde reserveonderdelen in onze reparaties
We hebben ons hergebruikprogramma uitgebreid en het aantal opgeknapte reserveonderdelen in onze reparaties in twee jaar tijd verhoogd van 10.000 naar 100.000.
ondersteund door 6.000 Hilti-teamleden
We willen een duurzame positieve impact hebben waar onze medewerkers wonen en werken. Onze maatschappelijke betrokkenheid is gebaseerd op twee programma's: De Hilti Foundation en ons vrijwilligersprogramma "Engaged Beyond Business"
Verhoog uw productiviteit
De bouw kan achterblijven als het op productiviteit aankomt. Laat ons u helpen uw processen te digitaliseren en workflows te verbeteren met onze end-to-end oplossingen voor geavanceerde lay-out, grondplaten, commerciële leidingen, vloeren, gipsplaten, achteraf geïnstalleerde wapening en andere.
Ontdek onze productiviteitsoplossingenVeiligheid in de bouw verbeteren
Bescherm uw werknemers en ontwerp veiligere gebouwen met onze oplossingen voor veiligheid in de bouw, zoals het verminderen van trillingen van gereedschap, het beheersen van de risico's van bouwstof en het helpen van uw teams om veiliger en comfortabeler te werken.
Lees meer over veiligheid in de bouwBouwtrends
De bouwsector evolueert voortdurend. Ontdek hoe u uw projecten kunt versnellen, kosten kunt verlagen en uw bedrijf kunt voorbereiden op de toekomst met onze oplossingen, zoals BIM-services, slimme gereedschapsgegevens en de Jaibot boorrobot.
Ontdek onze bouwtrendsSources
https://www.unep.org/resources/publication/2022-global-status-report-buildings-and-construction
https://www.weforum.org/agenda/2022/05/3-ways-sustainable-construction-can-forge-a-greener-future/
https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/accelerating-green-growth-in-the-built-environment