Un accu, un appareil et son accu ou plusieurs accus à faire réparer par Hilti ?
Après vous êtes assuré qu’il n’y a pas de recyclage à faire, optez pour un envoi.
Il y a cependant, pour chacun de ces cas, un emballage règlementaire.
Pour être en accord avec la règlementation en matière de transport des accus, quelques précautions sont à prendre :
1. Un emballage adapté
2. Une identification spécifique de l’envoi
3. Une déclaration de transport (mise à disposition par Hilti)
Plus en détail, une distinction est faite, basée sur le nombre de Wattheure (Wh) des accus à transporter (calcul = Voltage x ampérage) :
· ≤ 100 Wh : exigences simplifiées SP188 (UN3480+UN3481)
· > 100 Wh : exigences complètes Class 9 (UN3480+UN3481)
En cas de non-respect de la procédure, l’expéditeur reste le seul responsable de l’envoi.